欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

减速机/螺旋千斤顶的优点

  • 2023.04.11 09:48:15
  • 米思米
  • 2464

·         蜗杆减速机

·         螺旋千斤顶


蜗杆减速机

这是通过齿轮组合来来降低电动机等的输入转速(减速),从而提升扭矩的装置。

减速机/螺旋千斤顶的优点 


优点


·   这是采用蜗轮的减速机。只需较小的力即可移动大的物体。

还有其他用于特殊用途的变体。

· 自锁

· 左旋

· 特殊安装(墙壁、天花板等)

· 支持伺服电机(高精度)

此外还有非常多的其他变体。

· 中心距(输入轴中心与输出轴中心之间的距离)

· 轴配置(左右、上下、两轴)

· 减速比(10:1~60:1)

· 轴规格(中实、中空)

· 电机(有、无、刹车、离合器)

减速机/螺旋千斤顶的优点

 

小知识  关于中心距

· 中心距是指输入轴中心与输出轴中心之间的距离。

· 如果增大中心距,则可以增加齿轮的齿数,有利于提升输入扭矩。


减速机/螺旋千斤顶的优点

使用减速机的理由


① 将电机输出的高转速减速至所使用机械的相应转速。

② 可通过使用较小的动力源获得大扭矩。

③ 将较大的移动转换为微小移动。

④ 可以在紧凑的动力传输系统中采用高速电机,从而提升效率。

减速机/螺旋千斤顶的优点 


减速机并非独立使用的产品,而是通过将其组装到工厂设备中用于传输动力的机械设备中使用。

多用于涉及卷扬、升降以及运输相关的部件。

减速机/螺旋千斤顶的优点


保养


可通过磨合以及早期更换机油来提高耐用性。

机床和工业机器人需要使用消除了齿轮之间间隙(齿隙)的精密减速机。


要点如下!

· 请确认输入容量(kW)。

· 请确认输出扭矩(N·m)。

 ※ 扭矩是作用在旋转物体的旋转轴上的力矩。



螺旋千斤顶

用于以较小的力作大容量物体的升降(移动)以及旋转、定位作业。

减速机/螺旋千斤顶的优点

优点


·   利用蜗杆减速机让螺杆上下移动。

·   也可取代液压设备而用于冲压机。

用于举升车辆、船舶以进行检查或维修时,或用于将待加工工件移动到一定高度。

减速机/螺旋千斤顶的优点


选型的必要条件

(1)荷载条件:推/拉力、安装方法、荷载的支撑状态

(2)运行条件:所需行程、运行速度、输入轴转速

(3)使用条件:丝杆轴是否需要防转、驱动源、连接台数

(4)实际操作条件:安装姿势、操作姿势、操作周期时间、使用频率


根据用途不同,具有多种不同型号。


· 具有自锁效果的梯形丝杆型和高效率的滚珠丝杆型

梯形螺杆

由于具备自锁功能,所以无需刹车 

减速机/螺旋千斤顶的优点

滚珠丝杠

由于具备自锁功能,所以无需刹车 (无自保持功能)

减速机/螺旋千斤顶的优点

· 高导程(高速)型

· 减速比为H(高速)和L(低速)型

· 上推型、上拉型

上推型

减速机/螺旋千斤顶的优点

上拉型

 减速机/螺旋千斤顶的优点

※荷载的承受方法

上推型…承受压缩荷载。

上拉型…承受拉伸荷载。


· 利用移动螺母升降

(可缩短全高)型号

移动螺母型

减速机/螺旋千斤顶的优点

· 其他丝杆轴安装

也有可以支持任何形状的型号。


要点如下!

· 选择千斤顶时,请务必通过确保电机容量、升降载荷、丝杠轴转速、许用屈曲载荷、许用横向载荷(滚珠丝杠千斤顶除外)等在制造商目录中列出的规格和性能范围内。

· 选型时请确保千斤顶的行程相对于所使用的行程来说具有一定余裕。

· 请选择与顶升效率相匹配的电机规格(kW)作为驱动动力源。

参考指导手册vol.2

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities